436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 2.2kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 1.5kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 90kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D90N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 75kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D75N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 37kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D37N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 30kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D30N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 30kW- 200...240V- with braking unit- IP21
ATV930D30M3

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 18.5kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D18N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 15kW- 400...480V- with braking unit- IP21
ATV930D15N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 220kW- 400...480V- wihout braking unit- IP00
ATV930C22N4C

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 132kW- 380...480V- with braking unit- IP20
ATV930C13N4

สินค้าหมด

variable speed drive- Altivar Process ATV900- ATV930- 110kW- 400...480V- without braking unit- IP00
ATV930C11N4C

สินค้าหมด