Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 2.2kW, 400...480V, IP55
ATV650U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 1.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 0.75kW, 1hp, 380...480V, IP55
ATV650U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 315kW, 380...440V, IP21
ATV630C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 250kW, 380...440V, IP21
ATV630C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 200kW, 380...440V, IP21
ATV630C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 160kW, 380...440V, IP21
ATV630C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 132kW, 380...440V, IP21
ATV630C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 380...440V, IP21
ATV630C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 55kW, 75hp, 200...240V, IP00
ATV630D55M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D45M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 37kW, 50hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D37M3

สินค้าหมด