Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 250kW, 400...480V, floor standing
ATV650C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 200kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 160kW, 400...480V, floor standing
ATV650C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 132kW, 400...480V, floor standing
ATV650C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 110kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 90kW, 400...480V, IP55
ATV650D90N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 90kW, 400...480V, IP55
ATV650D90N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 75kW, 100hp, 380...480V, IP55
ATV650D75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 5.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U55N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 55kW, 400...480V, IP55
ATV650D55N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 55kW, 400...480V, IP55
ATV650D55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 45kW, 400...480V, IP55
ATV650D45N4E

สินค้าหมด