Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 45kW, 400...480V, IP55
ATV650D45N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 37kW, 400...480V, IP55
ATV650D37N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 37kW, 400...480V, IP55
ATV650D37N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 30kW, 400...480V, IP55
ATV650D30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 22kW, 400...480V, IP55
ATV650D22N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 11kW, 400...480V, IP55
ATV650D11N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 7.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 5.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 4kW, 400...480V, IP55
ATV650U40N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 3kW, 380...480V, IP55
ATV650U30N4

สินค้าหมด