436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 3kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 2.2kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 1.5kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 0.75kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 315kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 250kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 200kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 160kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 132kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 110kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 45kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D45M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 18kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D18M3

สินค้าหมด