436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 15kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D15M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 11kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D11M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 5.5kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U55M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 3kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U30M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 2.2kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U22M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 0.75kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U07M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 315kW, 400...480V, floor standing
ATV650C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 250kW, 400...480V, floor standing
ATV650C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 200kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 160kW, 400...480V, floor standing
ATV650C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 132kW, 400...480V, floor standing
ATV650C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 110kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C11N4F

สินค้าหมด