436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 11kW, 400...480V, IP55
ATV650D11N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 7.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 5.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 4kW, 400...480V, IP55
ATV650U40N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 3kW, 380...480V, IP55
ATV650U30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 2.2kW, 400...480V, IP55
ATV650U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 1.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 0.75kW, 1hp, 380...480V, IP55
ATV650U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 315kW, 380...440V, IP21
ATV630C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 250kW, 380...440V, IP21
ATV630C25N4F

สินค้าหมด