Yalıtım Malzemesi Muhafazaları

146 öge

Sırala arrow-down
Polyester glassreinforced plinth for encl. PLM75 front opening IP44-IK10 RAL7035
NSYZM253G

Stoklar tükendi

PLA muhafaza için metalik montaj plakası Y1000xG1250mm
NSYPMM1012

Stoklar tükendi

Polyester glassreinforced plinth for encl. PLM86 front opening IP44-IK10 RAL7035
NSYZM263G

Stoklar tükendi

Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, camlı kapı, 308x255x160mm, IP66, IK08, RAL 7035
NSYPLM3025TG

Stoklar tükendi

PLA muhafaza için metalik montaj plakası Y1500xG1000mm
NSYPMM1510

Stoklar tükendi

Duvara monte polyester kutu, Thalassa PLM, düz kapı, 747x536x300mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM75G

Stoklar tükendi

PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP66 54x72x23cm
NSYPLS5472AG

Stoklar tükendi

Polyester glassreinforced plinth for encl PLM108 front opening IP44-IK10 RAL7035
NSYZM283G

Stoklar tükendi

Landscape (Horizontal) enclosure polyester monobloc IP66 H636xW847xD300mm
NSYPLM68G

Stoklar tükendi

Duvara monte polyester kutu, Thalassa PLM, düz kapı, 847x636x300mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM86G

Stoklar tükendi

PLS kutusu, polyester arka kısım, opak PC kapağı IP66 54x72x23cm
NSYPLSC5472AG

Stoklar tükendi

"Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, düz kapı, kulplu, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035"
NSYPLM43VG

Stoklar tükendi