Açık Tip Şalterler Kompakt ve Termik Manyetik Şalterler Yük Ayırıcılar

20 öge

Sırala arrow-down
topraklama modülü - 40 A - V02...V2 için
VZ14

Stoklar tükendi

ana kutup modülü 20 A - V01 için
VZ01

Stoklar tükendi

ana kutup modülü 40 A - V2 için
VZ2

Stoklar tükendi

"TeSys VARIO / Mini VARIO - ön ve kırmızı yönlendirme kolu - asma kilit olmadan"
KDF3PZ

Stoklar tükendi

VARIO VN12, VN20, V02..V2 + 2 maks. eklenti için muhafaza - sarı ön - IP65
VCFXGE1

Stoklar tükendi

TeSys VARIO - ek kutup - 80 A - V4 için
VZ4

Stoklar tükendi

ana kutup modülü 63 A - V3 için
VZ3

Stoklar tükendi

topraklama modülü - 175 A - V5 / V6 için
VZ16

Stoklar tükendi