USB cable, Harmony STO & STU, Mini B male female extension Data Transfert

HMIZSUSBB

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Magelis HMIZ is a remote USB port location for mini type B terminal. It is an accessory for 3.4 inch and 3.5 inch small touch screen panels of Magelis STO and STU ranges . It allows the USB port to be located remotely on the rear of the HMI terminal on a panel or cabinet door. It is equipped with one male + one female USB 2.0 connectors and it has one meter cable length.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDHMI
หมายเลขส่วนประกอบ HMIZSUSBB
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Magelis STO, STU

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว